This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 编程问题

Guru**** 2466670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280405/tms320f28377s-tms320f28377s-programming-issue

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

 我们已参加过 多次、但没有 为 IC TMS320F28377S 进行编程  

问题显示______

 ([ 2023年9月29日、9:34:37 AM ][INFO_C28xx_CPU1 :GEL 输出:存储器映射初始化完成

[DLL 2023年9月29日、9:34:38 AM] [错误] C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:从 DLL 返回的接口、但此器件上的闪存不可用。

[ 2023年9月29日、9:34:39 AM] [警告] C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个段放入了不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

[ 2023年9月29日、9:34:39 AM] [错误] C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x082000处的值@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您正在使用哪个 CCS 版本?  您是否尝试了最新的 CCS 版本?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本11.2,我们正在将 Uniflah 用于 IC 编程 和 uniFlash 6.1.0.2829版本。

    请尽快答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    1) 1)您是否也从 CCS 中得到相同的误差?

    您能否尝试最新的 CCS 和 Uniflash 版本、看看这是否有帮助?

    2) 2)如果不闪存、您是否能够加载到 RAM 并正常执行?

    3) 3)您能否检查电源是否能够满足数据表中的工作电压条件?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您对此有任何更新吗?   

    如果根据提供的建议解决了问题、请告知我们、我们可以关闭该帖子。

    谢谢。此致、
    瓦姆西