This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG 性能问题

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274334/c2000-gang-c2000-gang-performance-problem

器件型号:C2000-GANG

您好,  产品 C2000-GANG    在     使用  最新 版本的刻录    软件的过程中有一个错误    ,无法刻录,  以下 是     错误 页面的详细信息, 请 帮助  了解   原因 是什么, 谢谢 youe2e.ti.com/.../C2000_2D00_GangUsage-problem.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们 正在与 Gang 一起审查此问题-会在一天内回复给您。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以认为、在某些时隙上、可以对目标进行编程、而对于其他时隙、则可以对目标进行编程。 您可以通过电子邮件向我发送您工作台的照片吗? 我想查看 C2000-GANG 和您的目标之间的布线。

    此致、
    格雷戈里·恰霍夫斯基
    Elprotronic Inc.
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请找到配线图、并附上我们的烧录原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     目标板的电源是什么? 如果它来自程序员、那么我认为程序员过载。 编程器提供的最大电流为150mA。 我假设整个板的消耗更多。 您能否尝试使用外部电源、看看这是否有帮助?


    在示波器上、您还可以在编程期间检查编程器的 Vcc、并查看它是否始终稳定在3.3V。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电源是通过燃烧器随附的适配器提供的。 当刻录失败时、在 DSP 端测得的电压为3.1V。 我们在适配器板上有一个5V 至3.3V 电源芯片用于外部电源。 之后、我移除了该适配器板、现在可以成功刻录所有8个端口。 但是,当两个通道同时刻录时,我们会遇到以下问题:不是每次刻录成功,总是有刻录失败的情况,以下是我的连接和刻录失败的提示。 请帮助您核对原因



    成功编程后的3.3V 电压波形

    编程成功指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的更新。

    我们将在本周回顾并与您联系。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能帮助我确认此案例的最新进展吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以通过团队联系、然后我可以查看详细信息? 向我发送您的时间建议、然后我将向您发送团队邀请。

    此致、
    格雷戈里·恰霍夫斯基
    Elprotronic
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    好了、我们能用微信联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您可以通过 Greg 在本主题中提供的电子邮件联系方式直接与他进行联系。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将您的 电子邮件地址发送到下面的电子邮件中、然后我将向您发送团队邀请。

    此致、
    格雷戈里·恰霍夫斯基
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我将关闭此帖子、因为 Elprotronic 已在该离线版本上循环。

    谢谢。此致、

    瓦姆西