This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:闪存库源代码

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, TMS320F28075, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276414/tms320f28075-flash-library-source-code

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S、 C2000WARE

您好!

我们之前已签署了有关 TMS320F28375S 闪存库源代码"C2000 F021 FlashAPI"的 NDA

我想知道另外一个芯片 TMS320F28075是否可以使用同样的闪存库源代码?

谢谢。
艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我将回顾并在本周结束之前与您联系。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:


    在 CCS 工程中使用"C2000 F021 FlashAPI"也存在一些问题。

    我可以在 CCS 中获取 C2000 F021 FlashAPI 库或 C2000 F021 FlashAPI 项目吗?
    (对于使用的 TMS320F28375S)

    或者如何寻求帮助?

    谢谢。
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    您是否已在 C2000Ware 中尝试过以下示例:C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f2837xs+ examples\cpu1\flash_programming ?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们已经参考了该示例、该示例使用 F021_API_F2837xS_FPU32.lib (二进制代码
    )。


    由于安全规定、 我们需要确认库是否符合认证。

    我们应用了 F021_API_F2837xS_FPU32.lib 的源代码(C2000 F021 FlashAPI)


    我们的问题是、使用 C2000 F021 FlashAPI 来替换 CCS 项目中的原始库时。

    因此我们有以下问题:"我可以在 CCS 中获得 C2000 F021 FlashAPI 库或 C2000 F021 FlashAPI 项目(用于 TMS320F28375S)吗?我如何寻求帮助?"


    谢谢。
    艾伦



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    如果我理解正确、您已经获得了源代码、但是您不能对其进行编译?   

    如您所知、我们不允许重新编译闪存 API 源代码。

    请发送朋友请求(将鼠标悬停在我的姓名上并点击"请求好友")离线联系我、我们可以在私聊中进一步讨论您的问题。

    谢谢。此致、
    瓦姆西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    由于最初关于汇编的问题已在离线讨论中关闭,我将关闭这篇帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西