This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287162/tms320f280025c-a-router-subpath-could-not-be-accessed-the-board-configuration-file-is-probably-incorrect

器件型号:TMS320F280025C

团队成员  

我在 通用电机控制实验室项目中调试时使用了 XDS110 USB 调试探针,我的定制板突然收到 以下错误。

请检查让 MA 知道您的反馈。

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真软件包9.7.0.00213)  

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\E102400\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1120\0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2022年 ar 17 2022"。
库构建时间为"15:43:48"。
库包版本为"9.7.0.00213"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-242'(0xffffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。

解释如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]