This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:GPIO

Guru**** 2531070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286939/tms320f28035-gpio

器件型号:TMS320F28035

您好、

当芯片 Δ)F28035或 F2800137(上电时、是否需要将数字和模拟引脚电平设置为低电平?

3.3V 的 ECAP 引脚是否会F28035或 F2800137)的芯片上的电源

在 * TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28002x 迁移概述、 6电源定序一文中。  它会显示‘在为 F28002x 器件供电之前、不能对任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、 ‘、不能将比 VDDA 高0.3V 以上的电压施加到任何模拟引脚"、而"F2802x 和 F2803x 器件没有特定的电源时序要求。 但在 TMS320F2803x 实时微控制器数据表(修订版 P)中、显示"在为器件加电之前、不应向任何数字引脚施加比 VDDIO 高一个二极管压降(0.7V)以上的电压(对于模拟引脚、该值是比 VDDA 高0.7V)。 " 有冲突吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    3.3V 的 ECAP 引脚是否会F28035或 F2800137)的芯片上的电源

    [/报价]

    是在该引脚捕获信号还是输出 APWM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我需要输出一个 Apwm 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    当芯片 Δ)F28035或 F2800137(上电时、是否需要将数字和模拟引脚电平设置为低电平?

    [/报价]

    我建议遵循 F2803x 数据表中的电源时序、即无需电源时序控制来确保复位后器件处于正常状态或防止 IO 上出现毛刺脉冲。  

     还应遵循关于不施加大于 Vddio 以上二极管压降的句子。

    3.3V 的 ECAP 引脚是否会F28035或 F2800137)的芯片上的电源

    [/报价]

    ECAP 管脚不应影响芯片的上电。 因为器件上电后、我假设 ECAP 将进行配置。

    此致、

    马瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    不施加大于 Vddio 以上二极管压降的句子。 剂量意味着"'在芯片上电之前、ECAP 引脚不得处于3.3V?" 因为3.3V>0.7V。

     F28035或 F2800137中的"‘定序?"的物理含义是什么‘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    在芯片上电之前、eCAP 尚未配置、因此在 eCAP 配置为 APWM 模式之前、该引脚上不会有任何输出。

    此致!

    马瑞安