This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] powerSUITE:powerSUITE 问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286861/powersuite-problem-with-powersuite

器件型号:powerSUITE
主题中讨论的其他器件:SFRA、、 C2000WARE

您好!

我正在尝试检查以下设计的 SFRA 和补偿器设计器: TIDA-010062

我收到以下错误消息:"Access denied - Last change caused an exception.(访问被拒绝-上次更改导致异常。)"  

如何解决此错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SJZ

    powerSUITE 页面的路径不正确。 我建议下载最新的 DPSDK 并从中导入代码。 我是使用 DPSDK_4_04_00的。 我没有看到错误。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误消息开始再次出现。

    我下载了最新版本的 DPSDK Ware_Digital、即 v5_00_01_00、并且项目从正确路径导入了代码:(c:\ti\c2000\C2000 SDK_5_00_01_00\solutions\tida_010062\f28003x)

    但是、再次单击补偿设计器或 SFRA、将获得相同的错误:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SJZ

    它是否第一次工作? 如果是、您之后是否进行了任何更改?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    它现在正在工作,事实证明它可能是由于某些问题,不从 PC 获得权限有时。

    不过,在这之后,在能够打开 SFRA 后,我无法将 SFRA 连接到此处讨论的板上:( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287641/c2000ware-digitalpower-sdk-sfra-gui-not-connecting/4884040#4884040 )

    请看一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SJZ

    Shashank 已经在这方面为您提供帮助。 让我们等待他的答复。

    谢谢

    阿米尔