This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:CCS/Uniflash 中的加载失败

Guru**** 2750155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287948/tms320f28377s-q1-load-fail-in-ccs-uniflash

器件型号:TMS320F28377S-Q1

您好、亲爱的朋友:

我正在使用 XDS110调试器将 SW 加载到 TMS320F28377S-Q1的闪存中。 在新/新的 MCU 中、我可以刷写软件。 但是、在首次加载后、MCU 无法响应任何调试器连接。

下面的控制台中列出了这些错误:

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:执行 power_plL.ALG 时、等待目标停止超时
C28xx_CPU1:写入 PLL 值时出错(闪存算法超时)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。 如果这对成功执行闪存擦除/加载没有帮助、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:X:\ProjectDestination Load Failed。

我已尝试过引导模式引脚的"等待引导模式"和"获取模式"两种配置。 相同的错误同时出现在两个配置中、

您是否知道如何解决该问题?

此致  

古坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您是否在新设备的闪存中编程了密码?   

    发生故障时、您是否看到 XRSn 上有任何切换?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi 提供的答案。  
    我认为外部晶体中存在硬件错误。 第一次加载成功、因为它使用出厂设置中的内部晶振。 首次加载后、由于第一个 SW 设置外部晶体、因此任何加载都没有成功。 MCU 无法运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Furkan、感谢您的这份笔记。  然后我将关闭这个帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西