This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Motorware 问题

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283503/tms320f28069m-motorware-issue

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

我们将使用28069处理器和 DRV8301。 我的固件与实验10非常相似。 电机连接到齿轮箱、因此在启动时它始终加载到某个水平、而不是满载。 它运行得很好、但我们有一个问题是我们无法隔离的、我需要帮助。 在间歇性情况下、电机似乎失速。 这种情况并不常见、但在这些情况下、电机会发出非常响亮的声音、这种声音被称为 研磨声音。 它位于电机中、而不是齿轮箱中。 电机将急冲并尝试运行、但实际上非常缓慢。 听起来、电机好像在自毁。 如果系统关闭且电源恢复、则问题将消失、并且可能会在几分钟、几小时或几天内正常工作、直到再次发生。  

我们已检查电源是否存在任何干扰、但未发现任何干扰。 该电路设计仿效  

DRV8301-69M-KIT。

我一开始就假定电机在旋转的某个部分上有问题、并且只需 一个"碰撞"即可启动。 这似乎不是问题。 由于齿轮箱连接到履带系统、出现问题时、电机停留在完全相同的旋转点、动力被拉动、动力恢复。 从这个确切的位置开始就很好了。  

我们在现场有数十种此类器件、并且我们有一小部分会表现出此类行为。  

有人能给我们一些建议、说明我们应该如何寻找答案?  

T·哈里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该更详细一点。 这不是我们尝试运行的低速情况。 电机从启动速度变为6000rpm、然后保持正常运转。 我将其称为失速、但它并不完全是一个失速。 当这种情况偶尔发生时、它不会运行、但电机实际上在大多数"失速"情况下以大约1/4到1/2的速度在正确方向上运行。 似乎控制器间歇性地向驱动器发出瞬发性故障。 它听起来像是在撕裂自己。 但先断电、然后重启、完全相同的电机等运行正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否仅在启动或重新启动期间出现? 您是否初始化了相关变量以重新启动? 请参考以下评论。

    Rs 值不正确(尤其是高于实际 Rs 值的值)会导致启动状态不佳。 您可以参阅 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南中的第14章"管理启动时的满负载、低速和速度反转"

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

    1. 启动前启用定子 Rs 重校准
    2. 启用强制角
    3. 请确保已校准当前的 ADC 偏移。

    您是否有任何测量过的电流波形来展示该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我不认为这是情况,但我要评估你的建议。 我们的应用使用的情形是电机在短时间内启动、然后关闭。 它会在数秒内再次通电并运行。 会将其视为间歇性的应用。 出现此问题时、电机会在此开关排列下持续了相当长的秒、而下次打开时、电机会出现转速不正确的现象、发出咀嚼齿轮的声音。 关闭电源、然后所有复位并工作正常。  

    我正在尝试捕获与该故障有关的波形、但它是高度间歇性的、到目前为止无法捕获。 我会继续尝试。 我真正想要确定的是至少一个正在发生的事情的理论和建议什么监测要试图抓住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示 理解为一个相关的问题。 对于如何创建显示磁通和角度的图、是否有相关指南? 我还想知道在曲线中电流测量的位置。 我假设它位于其中一个相位的支腿中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几秒钟内,它再次通电并运行。

    重新启动电机时要添加什么负载? 是否有任何电流波形显示该问题? 如果您尝试重置器件并重新启动电机、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为 相关问题。 是否有关于显示磁通和角度的图解的创建指南?

    您可以尝试将图形工具与数据日志或 PWMDAC 一起使用、如实验用户指南中的实验01b 和实验01c 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未尝试对器件进行复位。 我会尝试-我必须在我们的卡上建立一个接入点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按您的建议查看 Lab01、我没有看到"b"和"c"部分。这是您打算参考的另一个数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本18。 MotorWare:http://www.ti.com/tool/motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载该版本并已将其签出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 默认安装了 MotorWare、则可以在文件夹中找到这两个工程、如下所示。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab01b

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab01c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这有助于我了解电机中的一些参数、但目前最令人困惑的问题是在我们的问题期间电机发出尖锐的噪声。 它听起来就像齿轮被撕裂了,但会运行和听起来很好。 我无法确定这是如何实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查实验指南中所示的电流波形。 如果需要、您可以运行以下实验。 如果没有、请检查您的硬件板。

    如果可能、尝试先使用 TI EVM 板运行同一电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧这至少是让我们在某个地方。 我仍然无法再现尖叫声音,但我越来越相信这是一种失速发生的类型。 您能否为我指明在 HAL 固件或任何文档中检测失速情况的某些技术的正确方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎很清楚,出现了一种停滞的情况。 您能否向我指出有助于如何检测固件中的失速情况并作出反应的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。  按照以下步骤、您需要确保自己的电路板上的电流检测信号是正确的。

    由于您使用的是自己的实验板、请按照步骤更改示例实验并在运行 lab02a/b/c 之前验证硬件电路板的电流和电压信号。 确保电流和电压采样运行良好。

     

    1.请参考下面的指南 motorware_hal_tutorial.pdf、根据您的硬件板更改 hal.c 和 hal.h 中的 PWM 和 ADC 等外设配置。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\tutorials

     

    2.根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数。 您可以参阅第5章管理   InstaSPIN-FOC 的电机信号和 InstaSPIN-MOTION 用户指南来计算和定义这些变量的值。

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (xx)

    #define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V      (xx)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)

     

    3.确保 hal.h 中 HAL_readAdcData ()中电流系数的符号与电流检测电路匹配。 请参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1、 https://www.ti.com/lit/spruhj1)中的第5.2.2章"电流反馈极性"、以设置电流换算系数的符号。

     

    静态内联空 HAL_readAdcData (HAL_Handle handle、HAL_AdcData_t * pAdcData)

    {

      _IQ Current_sf =(+/-) HAL_getCurrentScaleFactor (句柄);

     

    4.按照 instaSPIN 实验指南操作、使用 lab01b 和 lab01c、验证您自己的硬件 、因为您未使用 TI EVM 套件、然后运行后续实验。

     

     

    5、使用 lab02b 或 lab02c 调优下面的识别变量参数来识别电机参数、如果电流和电压感测信号被验证并且运转正常、使用已经识别的参数来运行电机。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-1.0)                            // A - 电机额定电流的10-30%、 刚好能够进行旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (5.0)                              //  电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                           // Hz -电机的10~30%额定频率