主题中讨论的其他器件:DRV8301、 MOTORWARE
我们将使用28069处理器和 DRV8301。 我的固件与实验10非常相似。 电机连接到齿轮箱、因此在启动时它始终加载到某个水平、而不是满载。 它运行得很好、但我们有一个问题是我们无法隔离的、我需要帮助。 在间歇性情况下、电机似乎失速。 这种情况并不常见、但在这些情况下、电机会发出非常响亮的声音、这种声音被称为 研磨声音。 它位于电机中、而不是齿轮箱中。 电机将急冲并尝试运行、但实际上非常缓慢。 听起来、电机好像在自毁。 如果系统关闭且电源恢复、则问题将消失、并且可能会在几分钟、几小时或几天内正常工作、直到再次发生。
我们已检查电源是否存在任何干扰、但未发现任何干扰。 该电路设计仿效
DRV8301-69M-KIT。
我一开始就假定电机在旋转的某个部分上有问题、并且只需 一个"碰撞"即可启动。 这似乎不是问题。 由于齿轮箱连接到履带系统、出现问题时、电机停留在完全相同的旋转点、动力被拉动、动力恢复。 从这个确切的位置开始就很好了。
我们在现场有数十种此类器件、并且我们有一小部分会表现出此类行为。
有人能给我们一些建议、说明我们应该如何寻找答案?
T·哈里森