This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000编译问题

Guru**** 2982790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287335/tms320f280049-c2000-compilation-issues

器件型号:TMS320F280049

您好,

我可以询问 CCS 软件编译生成的 plblems 源文件存储在哪里?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    将请求 CCS 团队协助您完成此操作。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以双击警告? 通常、这将打开它正在出现的特定行。 该错误似乎是有关名称空间的通用 C 语言错误。 请确保包含正确的头文件。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很抱歉。 我想知道的是、程序是否有错误或警报、每个编译是否会生成一个错误或警报报告、以及保存错误报告的路径在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定"错误或警报"的意思;如果您只是要求查看编译器错误的显示位置、您可以通过正确的窗口查看此内容。