This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:EPWM4和 CPUTIMER 中的中断嵌套

Guru**** 2905980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287484/tms320f28067-interrupt-nesting-in-epwm4-and-cputimer2

器件型号:TMS320F28067

团队成员很好!

我们将 EPWM4中断设置为50us、将 CPUTIMER2中断设置为1ms、我们发现每1ms EPWM4中断函数的运行时间就会延长一次。
我们试图在 CPUTIMER 的中断处理函数的开头添加 EINT 指令、但它不起作用、该芯片是否不允许中断嵌套?

您能对此提供帮助吗? 谢谢!