This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:TMS320F28379D 中的寄存器在386s 中不存在

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287982/tms320f28386s-register-in-tms320f28379d-does-not-exist-in-the-386s

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、、 C2000WARE

您好!

我们将从 TMS320F28379D 迁移至 TMS320F28386S。  在379D 的初始化中、我们使用 DC18寄存器等来初始化 LSRAM。  这些寄存器不再存在、我在 DEV_CFG_REGS 中找不到它们的替代寄存器。  其他地方是否有等效的寄存器、或者它只是不再需要了吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

               TMS320F28379D 和 TMS320F28386S 器件都具有 LS0-LS5 RAM 组、因此也具有 DC18寄存器。 我确认了各个器件 TRM 确实提到了该寄存器。

    在379D 的初始化中,我们使用 DC18寄存器等来初始化 LSRAM。

    这是一个只读寄存器。 不确定具体是如何在应用中使用它的。

    Unknown 说:
    这些寄存器不再存在、我无法在 DEV_CFG_REGS 中找到它们的替代寄存器。  [/报价]

    我已检查 F2837xS_sysctrl.h C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f2837xs+头文件\include、它已正确包含 DC18。

    其他地方是否有等效的寄存器,或者是否不再需要?

    其他地方没有等效的寄存器。 如果您确实在379D 中出于某种目的使用了该寄存器、那么您还需要在386s 中使用它。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的快速回复。

    它与其他寄存器一起用于确定哪些存储器可用、启动初始化、然后等待初始化完成。

    第264页的379 TRM (spruhm8i)第3.15.9节显示了该寄存器以及各种其他寄存器。  我已搜索38x TRM (spruii0e)第399页第3.16.9节 DEV_CFG_REGS、找不到寄存器。  它们在379 TRM 中存在的地址不存在。  我还搜索了整个文档、以防他们被移动、但仍然找不到。

    但我可以在您提到的文件中看到它。

    它们是否不小心从 TRM 中移除了?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

               我非常抱歉。 我在查看错误的器件。 我查看了 TMS320F283 7 6S、而非 TMS320F283 8 6s。 DCX 寄存器最初构想为供 TI 内部使用。 因此、将它们从 TMS320F28386S 器件文档(以及 C2000ware 头文件)中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    没问题。  我们甚至需要等待存储器进行初始化、还是由引导 ROM 处理?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导 ROM 通过其速度并跳转到闪存以执行应用程序后、RAM 就已在此时初始化。 无需"等待"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你,Hareesh。