This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:连接到目标时出错

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287732/tms320f280025c-error-connecting-to-the-target

器件型号:TMS320F280025C

您好!

通过 XDS100V2仿真器调试代码时 、会显示以下错误消息:-

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.10.0.00080)

我检查电路板的导通性、可以。

控制器的电源电压为3.3V。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此 文档以了解调试步骤。  

    维维克·辛格