This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:IEC60370认证

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287482/tms320f2800137-iec60370-certification

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

F2800137是否 通过了 IEC60370认证? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Zoey 我们正在研究 F280013x 软件诊断库和 UL 的 InstaSPIN FAST 库的 IEC 60730认证。 他们的审核即将完成、因此我们应该在月底之前获得软件认证。

    目前、客户可以下载 C2000Ware 以访问 SDL、并参阅下面的应用手册、以帮助将安全机制映射到标准要求和软件。

    https://www.ti.com/lit/sprt759

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Hi Zoey--我们正在为 F280013x 软件诊断库和 UL 的 InstaSPIN FAST 库争取 IEC 60730认证。 他们的审核即将完成,因此我们应该在月底之前获得软件认证。

    这真是一个好消息!

    是否有任何沟通计划? 我们是否能够完全访问该文档?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究细节。 我希望我们将公开分享来自 UL 的证书详细信息。 我认为我们不会提供作为评估一部分进行审核的所有开发工作产品、但在某些情况下、我们可能会根据要求分享这些产品。

    惠特尼