This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:LAUNCHXL-F2800137+DRV5353RS 公电机旋转异常

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287170/launchxl-f2800137-launchxl-f2800137-drv5353rs-male-motor-rotation-abnormality

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

LAUNCHXL-F2800137+DRV5353RS 公共版本、电源采用24V5A 输入、电机型号为 TB57BL115S21_230TF9、电机由淘宝招商调试。 根据 TI 的 buj26-通用电机控制项目和实验室用户指南开发文档#define DMC_spruILDLEVEL DMC_LEVEL_2、motorableVars_M1.motorEnRunAndy=true、电机在调试和大噪音后启动、使用 ti\c2000\c2000\c2000_c2000_c2000_c2000_c2000_vel01_00\solutions\solutions\f280013x Ware_Motor 设置软件。 设置目标速度 motorVars_M1.b Ref_Hz = 60.0f、实际速度仅为3Hz。 请帮助分析电机旋转异常的原因。 感谢您的支持!

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    很抱歉响应出现延迟。 通常、这类问题与未src_board/user_mtr1.h 根据电机要求在文件中正确设置电机参数有关。

    首先、如果他们还没有这么做、他们必须为他们特定电机的参数设置这个文件。

    • 用户_电机1
      • 此参数必须设置为实验中针对此电机模型定义的标识符。  如果此标识符不存在、客户应创建一个标识符并将其添加到电机列表中。 Teknic_M2310PLN04K作为示例实现、请参阅/复制该部分。
    • 特定电机部分中的所有参数(从开始#elif (USER_MOTOR1 == MOTOR_IDENTIFIER))都必须根据特定电机进行设置。
      • 如果客户已创建了新的部分、则 Teknic_M2310PLN04K电机部分将提供有关在中设置所有参数的建议。

    其次、我将重点介绍该部分中的几个具体参数:

    • USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz
    • USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz
    • 用户_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz
    • 用户_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz
    • USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V
    • USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V

    user_mtr1.h(USER_MOTOR1 == Teknic_M2310PLN04K)部分的文件中包含这些参数的设置建议。 这些参数是   导致构建级别2问题的常见原因。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩