This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M

Guru**** 2943050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F, TMS320F28069, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288244/tms320f28069m-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、、TMS320F28069F

尊敬的 TI 团队:

我们将  TMS320F28069 用于 Insta SPIN FOC BLDC 电机控制应用。

我在使用此 insta Spin FOC 实验室时遇到问题。

我无法运行实验5 b。当我逐步调试代码时、代码陷入了非法 ISR 函数中。

//初始化控制器
#ifdef FAST_ROM_V1p6
ctrlHandle = CTRL_initCtrl (ctrlNumber、estNumber);//v1p6格式(06xF 和06xM 器件)
controller_obj =(CTRL_Obj *) ctrlHandle;
#else
ctrlHandle = CTRL_initCtrl (estNumber、&Ctrl、sizeof (Ctrl));//v1p7格式默认
#endif

当我们进入  粗体  如上述代码片段中所述、 代码被捕获在非法 ISR 函数中。

这一问题的根本原因可能是什么、如何解决?

除了上面的问题、我还有一个附加内容。 如何在 ROM 中写入数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有后缀为"F"或"M"的器件才能支持 TMS320F28069M  或 TMS320F28069F 等 Instaspin FOC 。

    [quote userid="563736" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288244/tms320f28069m-tms320f28069m 如何在 ROM 中写入数据?

    您无法将代码写入 ROM。