This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F28004x 的功能安全自检库下载?

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285766/tms320f280049-functional-safety-self-test-library-for-tms320f28004x-download

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000-C2000WARE、SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

大家好、我要查找适用于28004x 芯片组的 STL CLA 代码
根据手册 SPRUIC8C、我需要联系 TI 来下载"TMS320F28004x 的功能安全自检库"

我向 TI 支持人员(CS2050080)索要了一个工单、但他们将我送到这里。

请建议如何正确下载 STL CLA 示例代码?

它不在我随附图像中看到的"C2000-C2000" SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 中。  

感谢您提供任何建议。

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA_STL 是 SDL 在 C2000Ware 中单独下载的。 在授予用户访问权限之前、我们通常需要用户同意保密协议。 我们来详细了解一下流程、下周同一时间再见。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    有任何与此相关的更新吗?
    作为参考、我在 Parker Hannifan 工作、因此我们可能已经制定了 NDA。

    谢谢!

    Neal O'Hara、软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续并关闭此主题、因为我们现在将通过直接消息/电子邮件进行讨论。

    惠特尼