This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:适用于 EABI 的闪存 API 库

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288996/tms320f28069-flash-api-libraries-for-eabi

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

最新的 C2000Ware (5.00.00.00)不包含 EABI 的引导 ROM 闪存符号表或库。

有办法获得它们吗? 还是任一源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来它已移至 boot_rom 目录!