This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:晶体管在启动、闭环时断开

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287633/tidm-hv-1ph-dcac-transistors-break-on-start-up-closed-loop

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

您好!  

我正在使用基于 TIDM-HV-1PH-DCAC 演示板的单相逆变器。 该系统似乎正常工作、但在启动时我的晶体管会随机损坏。 我现在处于闭合电压/电流环路中。 系统以最大功率在电阻负载上工作、破损不取决于负载。
在找出问题的原因后、结果发现以50Hz 开关的晶体管在启动时受到不定期控制。 我附上了这种现象的截图:  

放大框架区域:  

探头的排列如下:

蓝色探针对应于微控制器上晶体管 Q1的控制。
黄色探针对应于微控制器上晶体管 Q2的控制。
粉色探针对应于在 Q1栅极上执行的命令。
黄色探针对应于从 Q2栅极获取的命令。

我的假设是、问题可能来自 PWM 初始化、它们可能是在初始化之前启动的?

您是否知道如何解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex  

    晶体管损坏是什么意思? 它是由于快速开关而损坏还是只是发出一些声音?
    我看到了波形。 看起来很奇怪。 我猜您是在遵循用户指南并运行演示模式。  这到底是什么时候发生的呢?  是否只要您将直流母线升高到高于交流标称的最大电压、就会发生这种情况?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答
    电桥的晶体管会短路。 这种情况并不经常发生、但可能会发生在每20家初创公司中就有1家。

    是的、这个问题有些奇怪、尤其是因为这个"干扰"的频率是高频电桥的开关频率(演示中为20kHz)。
    就我们的设置而言、我们从演示板开始使用系统上的设置。 当直流母线已经存在并且逆变器通过 START 命令进行控制时、会在启动时出现该问题。 第一个命令不稳定、然后稳定并恢复正常。

    为了模拟并更简单地分析问题、我然后使用没有晶体管(和功率)的此电路在启动时分析微控制器命令、并获得相同的信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    电桥的晶体管会短路。 这并不经常发生、但20家初创公司可能会发生这种情况

    根据您的回答、我猜晶体管不会永久短路(不会永久 损坏)。 此外、它仅在从微控制器获得脉冲的期间发生短路。 我从波形中看到、这些脉冲是互补的、因此它不会使 整个桥臂短路。 因此您不会遇到过流跳闸。  

    要回答您的问题、低频晶体管是根据占空比符号来控制的、该符号在20kHz ISR 中进行计算。 在启动时、Duty 可能会将其信号从正变为负、从而使低频晶体管以20kHz 的速率改变其状态。 这可以通过在现有软件中执行不包含的软件软启动来避免。 请查看此函数的详细信息

    静态内联空更新 InverterPWM (uint32_t base1、uint32_t BASE2、float32_t Duty)

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当晶体管短路时(大约是20次中的1次)、它们会出现故障、需要用新的晶体管替换。 电击会将损坏的晶体管一分为二(因此我的假设是由于电流过高而中断)。
    控制的互补性质很好、因为传输器永远不会同时驱动。

    至于软启动、我的假设与您的假设相同: 低频电桥开关频率高于预期(由于占空比信号发生变化)、并且由于没有平滑扼流圈、因此电容器从电流中汲取的电流肯定会损坏元件(因此可能会使其升温超过正常水平)。 为了测试这一点,我首先添加了一个时间延迟,以阻止 updateInverterPWM 函数中的命令(黄色和粉色是低频命令):

    然后是软启动、用于  在部分周期内阻止低频命令。 这通过避免不稳定的开关黄色和粉色是低频命令、青色是软启动持续时间来修复控制信号):  

    我要检验这个假设、看看它是否正确。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alex。

    祝你好运

    阿米尔·侯赛因