This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:如何在 SPI 事务之间释放 SPI 端口的 STE 引脚

Guru**** 2757445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288725/tms320f28386d-q1-how-to-release-ste-pin-of-spi-port-between-spi-transactions

器件型号:TMS320F28386D-Q1

您好!

我不想将 SPI 的 STE 引脚配置为 GPIO 并通过我的代码手动控制它。 但是、如果它被配置为 SPI STE、当我连续执行几个 SPI 事务时、这个引脚始终被置位。  从而导致 SPI 通信失败。  

如何使 C2000中的 SPI 控制器在 SPI 超越之间释放 STE 引脚?

谢谢!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    由于您已经将引脚配置为 SPISTE 引脚本身、因此 我会 仔细检查引脚多路复用器选择和任何外部连接(如果适用)是否相应匹配。

    艾什瓦里亚