This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:C2000微控制器论坛

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288699/tms320f28379s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28379S

 TMS320F28379SPTPS 的交货周期和生命周期是什么?  技术支持方面也是如此。

是否建议将其用于新设计?

我在供应商网站上看不到库存。

此致、

邵逸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、较大的直接/分销商订单的交货周期为~16周

    是的、F2837x 系列是大约8年前在我们的第3代65nm 器件系列中推出的第一款产品、但它仍处于采用和生命周期的早期/初期阶段。

    C2000器件用于客户具有极长寿命要求的工业和汽车应用。  从20世纪90年代末开始、我们仍在供货第2代器件。

    此 F28379S 具有 TI.com 库存、   

    6个器件型号中的2个有现货库存、另外2个预计将在本月晚些时候有库存。