This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F28069, C2000WARE, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288085/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F280049、TMS320F280025

您好!

我们正在寻找有关 TMS320F28069控制器可用工具链的信息、它也为定制电路板开发提供支持。 此外,我们对整合 FATFS  和 CANopen 感兴趣。 是否有任何可能有用的参考代码?

谢谢。此致、

Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounika,

                 在工具链方面、我们有 Code Composer Studio (CCS)和 C2000ware。 请注意、正向 F28069等器件不会更新 C2000ware。

    Unknown 说:
    是否支持自定义电路板开发。

    可以。

    Unknown 说:
    此外,我们对整合 FATFS  和 CANopen 很感兴趣。 您是否有任何可能有用的参考代码?

    否。

    如果是新项目、您可能需要考虑我们的新一代器件、如 TMS320F280049。 通常、这些新器件具有更多的特性和更强的处理能力、并且成本可能低于您考虑使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关 TMS320F280025控制器如何用于工程的更多信息?

    它是否支持自定义电路板开发?

    我们正在寻找 有关 TMS320F280025控制器可用工具链以及它是否支持 SDK 的更多信息  

    谢谢。此致、

    Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您提供更多有关 TMS320F280025控制器如何用于项目的信息吗?

    这是一个过于宽泛的问题,我无法提供准确的答案。 我们的网站上记录了许多实际项目。 请看一下。

    是否支持自定义电路板开发?

    可以。

    我们正在寻找 有关 TMS320F280025控制器可用工具链以及控制器是否支持 SDK 的更多信息 [/报价]

    如前所述、 我们有 Code Composer Studio (CCS)和 C2000ware。  是的、提供 SDK 支持。