This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288223/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我们正在寻找有关可用工具链以及 TMS320F280049控制器版本的信息、该控制器也支持定制电路板开发。 此外,我们对整合 FATFS  和 CANopen 感兴趣。 是否有任何可能有用的参考代码?

谢谢。此致、

Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供与 TMS320F280049微控制器兼容的 FatFs 参考代码、以便我们可以将其用作开发的基础

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounika,

    对于工具链,您指的是软件开发工具。 如果是、Code Composer Studio 和 ti-CGT-C2000编译器支持 F280049。  

    关于 FatFS、C2000Ware 中提供了一个示例- C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\driverlib\f28004x\examples\sdspi  

    库源代码位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\libraries\fatfs。

    CANopen 没有参考代码。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth Deshpande、

    从提供的位置(C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\sdspi)导入示例代码时遇到问题。 我似乎没有获得全套文件。 请查看随附的图像以供参考。 您是否可以为 FatFS 提供与此控制器兼容的 zip 文件?

    此致、Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth Deshpande、

    如果您能告知我用于导入您之前提供的示例代码的 CCS 工具链的具体版本、我将不胜感激。

    谢谢。此致、

    Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounika,

    我能够导入示例而不会出现任何问题。 我使用的是 CCS 12.4

    我在此处附上了 zip 文件。 请将其解压到以下文件夹"C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\driverlib\f28004x\examples"、然后尝试重新导入。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/sdspi.zip

    此致

    西达尔特