This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:UID

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288050/tms320f280025-uid

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

我使用的是 F280025控制器 、想要获取芯片的 UID、我在下面的链接中找到了要查找的信息。

TMS320F280039:UID_UNIQUE (0x000701F4)地址似乎无效- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

但是、对于 UE UID_REGS、技术参考手册中的 UID_UNIQ 地址会偏移0xC。

对于 UID 位于哪个地址、0x000701F4或0x000701F4+0xC、我有一点困惑。

我还需要确保 UID_REGS 寄存器的地址为0x000701F4。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

               TRM 中的信息正确。 UID 寄存器的起始地址为0x701E8。 UID_UNIQUE 寄存器在0x701F4处的偏移量为0xC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 这澄清了、祝您度过美好的一天!