This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:在 Ubuntu 中安装 C2000 ware

Guru**** 2528470 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284069/c2000ware-installation-of-c2000-ware-in-ubuntu

器件型号:C2000WARE

尊敬的先生/女士:

我尝试过几次在 ubuntu 安装 C2000软件。 但我无法安装、因为我收到以下错误消息

Surya@Surya-Inspiron-23-Model-5348:~/下载$ chmod+X./ C2000Ware_4_03_00_00_setup.run
bash: chmod+X./ C2000Ware_4_03_00_00_setup.run:没有这样的文件或目录

请为我提供解决此问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、我们的主题专家目前不在办公室、预计将在10月26日之前回来。 请预计响应会延迟。

    谢谢。

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请尝试运行命令"chmod +x ./C2000Ware_4_03_00_00_setup.run"。 我看到 您在命令中没有给出任何空格。

    此致

    西达尔特