This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网数据传输代码示例(带 LWIP 和 amp;TCP/IP)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288746/tms320f28388d-ethernet-data-transfer-code-example-w-lwip-tcp-ip

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

是否有适用于 F28388D 的 SPNA248等示例代码和文档?

我想使用 TCP/IP (带 LWIP)将数据从 PC 传输到 MCU、从 MCU 传输到 PC。 LWIP 示例中的代码不足以实现这一点。 即使示例很简单、我也需要一个示例。 您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware 包括基于 LWIP 的示例

    enet_lwip:它使用 LWIP 开源社区堆栈并在 F2838x 设备上创建 Web 服务器。 7)位于  \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip

    enet_lwip_udp :这使用 LWIP 堆栈并演示通过 UDP 的包传输  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道这些示例、其中包括 ping 和 Web 服务器。

    我需要 TCP/IP 使用示例、例如打开端口、从 PC 发送和接收数据而不使用 HTML。

    SPNA248是一个很好的文档。 每个人都需要一个适用于 C2000系列的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供反馈、但目前这些是为使用 LWIP 的以太网提供的唯一示例。  

    此致

    西达哈