This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:程序下载问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288293/f28m35h52c-problems-with-program-downloads

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,

我有问题。

修改 f28m35 driverlib 下 can.c 的 send 函数后、无法升级编译的 bin 文件。

请帮助我解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将需要一些其他信息来帮助您解决此问题。  在您进行更改后重新编译工程时、CCS 是否会出现一些错误?  如果是、您可以发布 CCS 错误消息吗?

    或者您是否在使用新的.out 文件对器件进行编程时遇到问题?

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Matthew,

    在我更改项目后、CCS 在重新编译项目时没有错误。

    我可以调试仿真、但无法使用 uniflash 来烧录 bin 文件。

    谢谢,

    YaoWei.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:YaoWei、
    感谢您提供更多信息和一些后续问题。  

    q1)您使用哪个 JTAG 调试探针来连接器件?  

    Q2) C2000是在定制 PCB 还是 TI PCB 上?

    Q3)是很多器件都有这个相同问题、还是只有一个器件?  您是否测试了多个器件?

    Q4)您是否具有 F28M35控制卡、Uniflash 是否能正常使用?

    此致!

    马修