This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:16位差分 ADC 用作单端或伪差分。

Guru**** 2557640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289060/tms320f28379d-16bit-differential-adc-used-as-single-ended-or-pseudo-differential

器件型号:TMS320F28379D

除了损失1/2的输入范围之外、在单端( Vref 连接到 GND)或伪差动模式(ADCN 连接到 ADC/2)下使用16位 ADC 时还会出现哪些错误/问题。  两种模式都不满足输入共模电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    当使用 F2837xD 16位差分模式时、转换后的值作为 ADCINxP 和 ADCINxN 之间的差值。 对于您提到的两种情况、您可以想象一下下面的图表具有一个固定的 ADCINxN、然后从 ADCINxP 值中减去它:

    (取自 F2837xD 数据表中的图8-31)

    实际上、误差的量并不是可预测的、因为它取决于 ADCINxP 电压的位置(即 相对于两个不对称的电压、误差会更大)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔