This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28377s CLA RAM 诊断

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288823/tms320f28377s-f28377s-cla-ram-diagnostic

器件型号:TMS320F28377S

您好!

客户将 F28377S CLA 用于其应用。  

在 CLA 中、有一个电机中断操作代码。 现在、客户想知道如何对 CLA 和 CLA 的 LSx RAM 进行诊断?

客户要求的 RAM 覆盖范围至少为:90%。  

非常感谢。

Br、约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    此应用手册 提供有关此器件上的 RAM 测试的更多详细信息。  

    LSx RAM 具有奇偶校验覆盖范围、可在读取位置时实时检测错误。  这将适用于 CLA 在上述情况下获取其程序代码时的读取。  奇偶校验能够检测每个字中奇数个位错误、因此基线覆盖率将是50%检测率。  但是、我认为软错误导致的单字中多位错误的相似性甚至不会那么高。  您能看一下诊断 XLS/FIT 估算器是否为客户系统提供了一些有关这方面的见解吗?  如果 CPU 将其用于代码、这将与 LSx RAM 的覆盖范围没有什么不同;因此、如果客户对如何处理 C28x 覆盖范围有某种基准、我们也可以在此处应用它。

    如果客户需要更高的覆盖率、在运行时场景中、如果 将 LSx 存储器用作 CLA 程序 RAM、则阻止访问 C28x CPU。  如果我们要使用 C28x 处理器来测试这个 RAM、我们需要将存储在这里的代码复制到另一个存储器、解除对 C28x 的阻断、测试 RAM、然后复制代码、再设置对 CLA 程序的访问。  如果有时间让 CLA 离线执行此测试、客户需要在控制环路频率下实时权衡这一点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。

    让我们稍后与客户进行讨论并提供反馈。

    也许我们会使用 F28377D 而不是 F28377S。

    Br、约旦