This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:具有两个相间电压传感器的 Instaspin FOC

Guru**** 2530100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288277/tms320f28027f-instaspin-foc-with-two-phase-to-phase-voltage-sensors

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我想知道 Instaspin-FOC 是否可以与两个相间电压传感器一起使用。 (例如:UAB 和 UAC)

在示例代码中、Clarke 变换应用于三个电压:UA Ub uC。 由于未使用共模电压、因此我看不出为什么它无法与 UAB 和 UAC 配合使用。

如果它确实可以工作、那么相同的要求是否适用于电压检测电路? (低通滤波器设计和参数)

我问的是、我有多个电机、并且想减少使用的 ADC 通道数量。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、INSTASPIN-FOC 中的 FAST 估算器需要三相电压和电流反馈。 如果您的系统已平衡、您可以使用两个相位信息重建第三相位。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否修改setupClarke_V函数以使用两个电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕不是。 在 Lab5a 的控制 ISR 中、感应了三相电压并将其直接馈送到控制器中以获取 PWM 输出。

    谢谢。

    嘉兴市