请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 尊敬的 Champ:
因为在 ePWM 中、从内部主模块到从模块将有一个固定的延迟(在 TBCLK = EPWMCLK 时为2x EPWMCLK)。
为了补偿这个 2倍的 EPWMCLK 延迟、它应该通过在从 机模块中填充 TBPHS 来启用相移负载、正确吗?
通常,我们使用公式 TBPHS = TBPRD*所需的相位度/360来获取 移动角度的 TBPHS 值。
为了补偿固定延迟,可以 从这里提供任何公式来计算 TBPHS? 该公式是否与向上/向上/向下计数模式不同?
谢谢。此致、
约翰尼