This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2864870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287181/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

你好。


我使用28075 MCU。
我想知道的是、是否有#define 或寄存器标志可以区分我通过 CCS 运行调试模式的时间。

我期待听到你的声音。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您正在寻找一种目标应用程序方法、以确定目标是否与 CCS 具有调试连接。 这可以通过读取寄存器或类似的数据来实现。 通常只针对特定的器件。 我会将此主题提请器件专家注意、以便获取更多评论

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seockhyun:

    根据参考手册中的内容、我没有看到任何可用于查看器件是否处于调试模式的寄存器。 我将把本文转发给 JTAG 专家、看看是否有其他方法可以检测到这种情况。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seockhyun,

    我认为没有比评论/取消评论某些#define 语句更好的方法。 如果这对您的情况不起作用、您可以让该器件使用下拉电阻器读取一些 GPIO、然后确保在连接调试探针时将该 GPIO 驱动至高电平。

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回答这些问题的人。

    我以前很期待、比如280049MCU 的 RESC 寄存器中的"Discon"。

    也许我不认为有任何类似28075MCU 的"Con"。

    但我认为我们需要一个能够像这样工作的寄存器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 F28075 MCU 上没有这样的东西。 而是适用于所有较新的 MCU。

    此致、

    本·科利尔