This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:PWM

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289487/tms320f28386d-pwm

器件型号:TMS320F28386D

您好、TI 专家  

在 hw_epwm.h 中

//*************************************************************************************************
//
// The following are defines for the bit fields in the DBCTL register
//
//*************************************************************************************************
#define EPWM_DBCTL_OUT_MODE_S      0U
#define EPWM_DBCTL_OUT_MODE_M      0x3U      // Dead Band Output Mode Control
#define EPWM_DBCTL_POLSEL_S        2U
#define EPWM_DBCTL_POLSEL_M        0xCU      // Polarity Select Control
#define EPWM_DBCTL_IN_MODE_S       4U
#define EPWM_DBCTL_IN_MODE_M       0x30U     // Dead Band Input Select Mode Control
#define EPWM_DBCTL_LOADREDMODE_S   6U
#define EPWM_DBCTL_LOADREDMODE_M   0xC0U     // Active DBRED Load Mode
#define EPWM_DBCTL_LOADFEDMODE_S   8U
#define EPWM_DBCTL_LOADFEDMODE_M   0x300U    // Active DBFED Load Mode
#define EPWM_DBCTL_SHDWDBREDMODE   0x400U    // DBRED Block Operating Mode
#define EPWM_DBCTL_SHDWDBFEDMODE   0x800U    // DBFED Block Operating Mode
#define EPWM_DBCTL_OUTSWAP_S       12U
#define EPWM_DBCTL_OUTSWAP_M       0x3000U   // Dead Band Output Swap Control
#define EPWM_DBCTL_DEDB_MODE       0x4000U   // Dead Band Dual-Edge B Mode Control
#define EPWM_DBCTL_HALFCYCLE       0x8000U   // Half Cycle Clocking Enable

EPWM_DBCTL_OUT_MODE_S 是  OUT_MODE 的偏移量

但是 EPWM_DBCTL_OUT_MODE_M 有什么用呢?

我在项目中进行了搜索、但没有使用  EPWM_DBCTL_OUT_MODE_M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    EPWM_DBCTL_OUT_MODE_M 用于掩码、但 EPWM.h 中没有使用。

    我可以通过软件确认原因 、并在我收到响应后更新该线程。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    我通过软件确认、在  ePWM_DBCTL_OUT_MODE_M 出现之前、计算了掩码、但我们可以改用这个宏。 我已提交一个请求单、请求对该函数进行更新以使用 EPWM_DBCTL_OUT_MODE_M 宏。

    感谢您提请我们注意这一点。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不清楚  ePWM_DBCTL_OUT_MODE_M 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 ePWM.h 内没有这个宏的使用。 此宏用作 epwm.h 中 driverlib 函数的掩码。

    以_M 结尾的值表示位字段的屏蔽、而以_S 结尾的值表示要向位字段写入内容而需要移位值的位数。

    此致!

    马瑞安