This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TI Launchpad F280049、Code Composer Studio 9.0、C2000Ware 5.0、Digital Power SDK 5.0

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288420/tms320f280049-ti-launchpad-f280049-code-composer-studio-9-0-c2000ware-5-0-digital-power-sdk-5-0

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

TI Launchpad F280049、Code Composer Studio 9.0、C2000Ware 5.0、Digital Power SDK 5.0

我尝试从数字电源 SDK 导入以下项目。

当我尝试构建和加载程序时、出现以下错误

我知道如何解决故障。

我在同一台计算机上安装了 CCS12.5、并尝试相同的过程。 它在工作。 但由于旧版原因、我需要使用 CCS 9.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 CCS 9.0运行 JTAG 连接测试并发布完整的结果:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一款全新的 TI LaunchPad。

    在同一台计算机上、CCS 12.5能与同一项目配合使用。

    CCS 9.0测试结果:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ccs900\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2019年8月13日"。
    库构建时间为"21:38:07"。
    库包版本为"8.1.0.00005"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    正在更新 XDS110固件... 完成。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
    停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试构建和加载程序时、出现以下错误

    我知道如何解决故障。

    [/报价]

    我使用 CCS 9.0和我的 F280049C LaunchPad 尝试了此操作、并且能够重现错误。 该旧版本的 CCS 似乎缺少 CLA 支持、这方面存在一些问题。 我试过 CCS 9.3.0、一切正常。 我建议将您的 CCS 版本至少更新至 CCS 9.3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、谢谢您好。 如果我不打算使用 CLA 器件、可以禁用它吗? 因此我可以保存 CCS 9.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我不打算使用 CLA 部件,可以禁用 CLA 部件

    您可以在目标配置文件中绕过 CLA: