This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:用于 PWM 的 SYSCFG

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289389/tms320f28386d-syscfg-for-pwm

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI 专家  

我想使用 syscfg 来配置 out_mode、但在 syscfg 界面中、我没有找到进行配置的正确位置。

我的 CCS 是12.4、C2000Ware 5.00.00.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了。

    它 启用上升沿延迟、