This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双轴驱动最高电机速度

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288605/tms320f28379d-dual-axis-drive-max-motor-speed

器件型号:TMS320F28379D

大家好、   、  

阅读您的帖子。: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271711/mcf8315a-speed-control-issue

尝试了解最大电机转速与反电动势的关系。  

我们有一个电机、反电动势为12Vrms/krpm。  极数是4。  DClink 为270V。  最大速度为12990 RPM。  但是 OEM 表示、电机可以在不减弱磁场的情况下以16000RPM 的速度运行。  

这种钙化的问题在哪里?  

DCLINK 270 V
sqrt (3) 1.732050808  
反电动势(RMS) 12 Vrm/KRPM
反电动势(RMS) 0.012 VRMS/RPM
反电动势 (RMS) 360 mV/Hz
最大 E 速度 433 Hz
最大速度 RPM 12990 转/分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jushua, 在你张贴的形式:  

    BEMF 常数是峰值还是 rms 值? mV/Hz、使用 rms 值进行计算。 12 Vrms/krpm 由 OME 提供。 如果我将 RMS 转换为峰值、RPM 就会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 您应该将 RMS 值转换为峰值以计算最大运行速度。 计算速度仅用于无负载运行电机、实际最大速度将远低于 计算速度、因为输出转矩也需要输出电压。