This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:需要使用 DRV8301运行示例文件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287902/launchxl-f28069m-need-example-files-to-run-with-drv8301

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

您好!

我已购买 launchxl-f28069和两个 DRV8301来开始 学习 电机控制。  我曾尝试  在一个电机上运行 GUI 编写器、但它不起作用。  无法确定我是否可以使用 GUI 编写器。

motorware 如何?我能否使用本实验中的一些示例、使用上述硬件运行电机。  我知道有些视频展示了如何使用 Simulink 运行两个电机、稍后我将进行此操作。

我该怎么办?  请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 Motorware、该软件中有许多示例工程可支持本套件、并按照实验指南了解这些实验工程。

    MotorWare:http://www.ti.com/tool/motorware

     

    请查看 MotorWare 中以下文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf