在使用输入引脚 GPIO49时、我们通过4.7K 的上拉电阻器在外部将其连接到3.3K、发现该引脚的电压为1.2V。 这种情况很奇怪。 您能帮助我们找到原因吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用输入引脚 GPIO49时、我们通过4.7K 的上拉电阻器在外部将其连接到3.3K、发现该引脚的电压为1.2V。 这种情况很奇怪。 您能帮助我们找到原因吗? 谢谢!
尊敬的 Tony:
根据我在用例中的理解、GPIO49用作 ePWM (MCU_LLC1_PWM_NFLTB)、但 GPIO49不会多路复用到 ePWM 外设。 如果在 GPIO49中不使用哪个多路复用器选项?

您观察到的是1.2V 电平而不是3.3V 电平、正确吗? 这很奇怪、让我向专家内部核实一下。
请 提供其他 信息。
1. GPIO49和 GPIO52的示波器截图
2.确认您的电源轨是否符合预期?
谢谢。此致、
乌坦姆
尊敬的 Tony:
[quote userid="444217" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288474/tms320f280039c-application-issues-of-chips 通过4.7K的上拉电阻将其连接到3.3K您是指3.3V 吗? "K"是否为拼写错误? 这就是乌坦姆所问的问题。
1.请提供您连接到该引脚的电阻器的电路图以及连接到该引脚的所有电压轨。
2.除非使用的外部电路将电压驱动至1.2V,否则不能看到1.2V 的电压。 这可能是外部电路问题。 要对此进行测试:
请从电路的其余部分断开引脚并读取引脚上的电压。
3.另一种可能的情况是引脚被过压损坏(对引脚施加大于绝对最大额定值的电压)。 您是否曾不小心将5V 电压施加到引脚上?
此致、
文斯