This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:光绘文件中缺少信号层

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286577/pmp23069-missing-signal-layers-in-gerber-file

器件型号:PMP23069

尊敬的 TI 工程师:

我目前正在研究 TI 的参考设计 PMP23069。 在我准备制作电路板来测试正式的 Gerber 文件时、我遇到了一个问题。
在电路板制作过程中、我发现 TI 提供的 Gerber 文件(TIDCG44.ZIP)中的电源板 Gerber_NCdrills_IPC 文件仅包含钻孔信息、顶层和底层。 正式的电源板为6层结构信号层 Gerber 中存在严重遗漏
为确保用户可以继续进行研究、您能否检查并上传准确的光绘文件? 感谢您的帮助。
此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingyu:

    感谢您指出这一点、我正在更新光绘文件、在 TI 网站上显示需要一些时间。 同时如果您能提供您的电子邮件地址、我可以直接将光绘文件发送给您。 顺便说一下、我们将在今年年底发布新版本的3kW 图腾柱 PFC、请回看。

    此致、

    博胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的回复、我的电子邮件地址是 11510473@mail.sustech.edu.cn。 我可能需要 PMP23069的光绘文件、因为我需要检查 PCB。  

    关于此 PFC 解决方案、我还有两个问题 需要您的指导:

    1)在 PMP23069A (001)_Sch. PDF 中、有一个电路板链接到偏置电源子卡(PMP20306RevA)。 此电路板的用途是什么以及应如何连接它?

    2)为何小型升压中 L4的额定电流设置为30A? 由于是3kW 系统、我认为电流值应该约为10A。  

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingyu:

    1、偏置电源为栅极驱动器和控制器提供偏置、通过 J4连接到主板

    2、L4是主 PFC 的升压电感器、而非小型升压。 PFC 可以处理3.6KW、3.6KW 下的峰值电流约为23A。

    我将把光绘文件发送到您的电子邮件中。

    此致、

    博胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingyu、新的光绘文件现已在 TI.com 中、您可以从此处下载。