您好、专家!
我要求在这里为我的客户提供帮助。
他们引用了我们的示例 i2c_ex4_eeprom_polling、使用轮询的 FIFO。
您可以看到 I2C_ControllerTransmitter ()函数、它们重复在此处读取 I2C_getTxFIFOStatus。 此外、它们不会将任何数据放入 TX_FIFO 中。

然后测试上述代码、结果如下:

您可以看到、第一次返回"TX FIFO 1:0x0000000F"、"TX FIFO 2:0x00000000" "TX FIFO 2:0x00000000"。 我们不知道下一个 TX_fifo1和 TX_fifo2返回0的原因? 与 "TX fifo1:0x000000F"不同。 您能解释一下为什么会这样吗? 谢谢。