This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要修改 FreeRTOS 任务初始化代码、同时通过 SysConfig 配置 FreeRTOS

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286875/tms320f28388d-need-to-modify-freertos-task-init-code-while-freertos-is-configured-through-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

我正在尝试在 FreeRTOS 任务初始化函数中添加我的自定义代码、但该任务是使用 syscfg 进行配置的。 例如:我已使用 SysConfig 配置了 mytask、如下所示  

相应地、在 c200_freertos.c 文件中生成 RTOS 任务初始化代码、如下所示

但我的要求是、在任务句柄生成后、例如在234行之后、我需要添加几行代码。 我无法编辑此代码、因为它在编译后恢复、因为它会自动生成。 请帮助我们实现这一目标。  

FreeRTOS_Init ()函数也是如此。  在任务句柄生成之后、调度程序启动之前、我需要执行几行代码。 请提供建议。

事先感谢。

此致、

乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 SME 目前是 OOO、她将在她回来后恢复。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rajeshewary 的回应。 问题的任何进一步更新??

    事先感谢。

    此致、

    乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshith、

    您可以获取 SYCONFIG 生成代码的副本、添加到项目中并根据需要进行更新。 强烈建议不要编辑这些文件、

    或者、SysConfig 会为创建的每个任务生成 Task_init 函数。  您可以按照所需的顺序调用这些函数、而不是调用 freertos_init

    例如:  

    myTask0_init();
    自定义代码
    mytask1_init();
    自定义代码
    vTaskStartScheduler();