This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:F2837xD 引脚最大电流

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288554/tms320f28375d-f2837xd-pin-maximum-current

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我是否可以对 F2837xD 数据表8.1绝对最大额定值有疑问?

在 (3)的批注中、有"每个引脚的连续钳位电流为±2 mA。"。

它能持续多长时间? 几毫秒二阶? 还是纳米二阶?

我的客户想知道、 将允许20/10/1 ms 的脉冲电流。

谢谢。

GR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦达到最大电流、就会产生连续钳位电流。  当输入电压的二极管压降大于 VDDIO 或 小于 GND 时、钳位二极管将导通、并且只要该条件有效、钳位二极管就会保持导通状态。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您的支持、

    对不起我的问题不好。

    在数据表 8.1的绝对最大额定值中、 总计 输入干扰电流为最大20mA。

    但在(3)中、连续钳位电流 PER 引脚最大2mA。

    我想知道 允许多大的瞬时电流 每引脚

    这意味着"连续"要持续多长时间?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR-san、

       您能否提供有关客户具体需求的更多信息?  

    绝对最大额定值,我想 总计 输入 clanp 电流为最大20mA。

    是的。

    连续钳位刷新 PER 引脚最大2mA。 [/报价]

    是的。

     允许的瞬时电流大小 每引脚 ?[/报价]

    它不能超过20 mA。 请参阅下面的帖子。 它包含有您要查找的答案的链接:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747092/tms320f28075-questions-related-to-absolute-maximum-rating 

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh-san:

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、

    GR