This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:认证

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289694/tms320f280025-certification

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

迪亚尔斯、

请帮助确认 F280025 是否具有 IEC60730认证?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件本身未经过认证、但我们提供了一些配套资料来帮助客户使其系统获得 IEC60730认证。 此处将 提供一份应用报告、可提供有关相关安全特性和诊断的一些指导、C2000Ware 中提供了一个软件诊断库(SDL)、可帮助实现 IEC 60730所需的一些测试。

    惠特尼