This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CMPSS 中断生成功能、用于对三相 BLDC 电机进行无传感器梯形控制

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289718/tms320f280025c-cmpss-interrupt-generation-capability-for-sensor-less-trapezoidal-control-of-3-phase-bldc-motors

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我想使用 CMPSS 比较器对三相电压进行过零检测 、以实现 三相 BLDC 电机的无传感器梯形控制。 在这方面,需要作出以下澄清:

 比较器输出是否具有中断 生成机制 、以便在每次高-低或低-高转换时获得 SW ISR。  

2.  将 CAN 比较器输出端连接到 eCAP 单元来测量输出转换之间的时间差。

如果这些选项都无法实现、欢迎尝试实现无传感器梯形控制、但尚未 发布应用手册(SPRABQ7A) 或 Insta-spin BLDC 的操作方法除外。  

 

此致

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milan,

    感谢您的耐心等待。

    只要我有足够的信息、我就会及时回复您。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milan,

    要将 cmpss 模块配置为窗口比较器电路、您需要执行以下步骤:

    1.   分别将基准 ref_hi 和 ref_lo 应用于高电平比较器 CMPH (Cmp1_HP)和低电平比较器 Cmpl (Cmp1_LP)的正引脚。
    2. 对低比较器 Cmpl 使用反相模式。 您可以使用 SysConfig 使低电平比较器反相。

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1) 1)您可以使用比较器子模块的输出(CTRIPOUTH 和 CTRIPOUTL)、并将它们从输出 XBAR 路由到输入 XBAR、并使用 表9-1中给出的 XINT 生成中断。 输入 X-BAR 目标。 有一个示例演示了 C2000ware 目录中的 XINT 中断: C2000Ware_5_00_00\driverlib\f28002x\examples\GPIO\GPIO_Ex5_interrupt_sysconfig

    2) 2)是、基于 表18-1. eCAP 输入选择 ,可以选择 CMPSSx_CTRIPH_OR_CTRIPL 作为 eCAP 的输入。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您提供相关的意见。

    再澄清一下输出 XBAR、根据 技术参考手册、输出 X-BAR 从器件内部获取信号并将其输出到 GPIO 引脚。 这意味着需要在器件外连接到输入 XBAR、或者  是否可以在器件内将输出 XBAR 连接到输入 XBAR、而不使用外部引脚?

    此致
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Milan:

    您的理解是正确的。 您需要将其连接到器件外部。

    此致、

    哈迪