This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379的引脚配置数据库

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287432/tms320f28379d-pin-configuration-database-for-tms320f28379

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

TI 是否有描述 TMS320F28379所有引脚(引脚编号、功能等)的文本文件或数据库?   

我已经理解、数据表中包含了所有引脚配置信息、

我目前正在审阅某人的原理图、 具有引脚配置文本文件/数据库将使查看变得更轻松/更快、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、数据表是最佳资源、下一个最接近的具有类似信息的文件是 SysConfig 的 pinmux.csv 文件。 不过、这个 CSV 文件没有每个引脚的功能/描述、只有引脚编号以及与其连接的相关外设。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SysConfig 位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要从 TI 下载该应用程序并将其与 CCS 或独立版本( 在此处下载)配合使用。 按照 此处列出的说明 向现有工程添加 SysConfig 支持。