This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289748/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好、TI 团队:

我们将 motorware 的 proj_lab05b 用于 F28069M 套件。

我想知道以下与项目使用相关的事项。

1.在 CCS 中导入工程时、许多文件都保留为链接文件。 但是、我想对这些文件进行一些修改、而这些修改不会干扰任何其他项目。 因此、为了实现这一点、我希望所有这些文件都成为本地副本、而不是链接资源。 如何做到这一点?

2.如何正确导出项目以便在其他工作区中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将相关的工程文件夹和文件复制到另一个新文件夹中、这对 MotorWare 中的工程来说可能是一种简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明您好!

    您能否用图示方式详细说明?   

    这会有很大帮助。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试复制整个 MotorWare 文件夹并删除未使用的文件夹和文件。