This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290312/tms320f28035-tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITETIDM-HV-1PH-DCAC

controlSUITE\development_kits\HV_1PH_DCAC\v1_02_00_00\hardware\R3\TIDM-HV-1PH-DCAC-SCH.PDF

关于  TIDM-HV-1PH-DCAC-SCH.PDF 的一些问题

设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC
电压源逆变器参考设计

说明
此参考设计实现了单相
使用 C2000的逆变器(直流/交流)控制
微控制器(MCU)实现。 该设计支持两种
逆变器工作模式:电压源
滤波器创建一个直流/直流转换器

高效率、低
THD 和直观的软件使该设计极具吸引力、
适用于从事 UPS 逆变器设计的工程师

(下面是一些关于 使用输出 LC 滤波器的电压源模式的问题,TIDM-HV-1PH-DCAC-SCH.pdf

C4,C8,C13,C14,L2、L4  是否可以消除这些元件?如果移除这些元件、会产生什么影响?

C1为20uf?

如果整个系统中没有接地点、共模电感是否可以工作?

e2e.ti.com/.../TIDM_2D00_HV_2D00_1PH_2D00_DCAC_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好柳军

    C1为20uF。

    C4,C8,C13,C14,L2、L4是 EMI 滤波器的一部分。 删除这些组件可能对性能影响不大。 例如、如果我在另一块电路板上工作时移除 EMI 滤波电感器、主电感器中的纹波会增大。  

    如果整个系统中没有接地点、共模电感是否可以工作?

    我目前对这一问题没有答案。 我将探索并让你知道。

    谢谢

    阿米尔