This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:如何填充二进制可执行文件?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289628/tms320f280040-q1-how-to-fill-a-binary-executable-file

器件型号:TMS320F280040-Q1

您好!

我需要使用重置系统的说明来填充闪存的可用空间。 如何做到这一点?

谢谢。

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用该实用程序创建二进制文件、 tiobj2bin.bat ,请查看 此论坛主题。 虽然不是 0xFFFF ,使用填充值,该值是所需的任何指令的操作码。  如果通过其他方式创建二进制文件、请展示具体情况。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我使用 CCS v12.0创建二进制文件。  

    此致、

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我需要更多的细节超过...

    我正在使用 CCS v12.0来创建二进制文件。  [/报价]

    请重新编译整个项目。  一种方法是右键单击项目名称、然后选择 重建项目 。  然后将"Console"(不是"Problems")视图的内容保存到文本文件。  使用名为的图标 复制构建日志 。  当您为日志文件命名时、请确保使用文件扩展名 .txt 。  请 在下一篇文章中附加该文本文件。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到名为"Copy build Log"的图标、而是"save build log to file"。  

    以下是扩展名为.txt 的文件。 运行是否正常?

    谢谢!

    起重机

    e2e.ti.com/.../7077.ccs_5F00_build_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了您的最初问题。  请忽略我的第一篇文章中的所有内容。

    我需要按照重置系统的说明填充闪存的可用空间

    更改链接器命令文件。  在您的情况下、该文件名为  280040_flash_lnk.cmd 。  该器件在几个规格中 内存 针对闪存存储器范围的指令。  这是其中一个...

       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */

    您需要添加 填充 所有这些闪存范围的规范,类似于...

       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000, fill=0xabcd

    替换该值 0xabcd 使用所需指令的操作码。   

    有关各项功能的 填充  请在 C28x 汇编工具手册 中搜索标题为 MEMORY  指令的子章节。  请了解 填充 会使生成的可执行文件变得非常大。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉混淆了。

    很清楚。 谢谢!

    起重机