您好!
我需要使用重置系统的说明来填充闪存的可用空间。 如何做到这一点?
谢谢。
起重机
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要使用重置系统的说明来填充闪存的可用空间。 如何做到这一点?
谢谢。
起重机
我没有看到名为"Copy build Log"的图标、而是"save build log to file"。
以下是扩展名为.txt 的文件。 运行是否正常?
谢谢!
起重机
我误解了您的最初问题。 请忽略我的第一篇文章中的所有内容。
我需要按照重置系统的说明填充闪存的可用空间
更改链接器命令文件。 在您的情况下、该文件名为 280040_flash_lnk.cmd 。 该器件在几个规格中 内存 针对闪存存储器范围的指令。 这是其中一个...
FLASH_BANK0_SEC4 : origin = 0x084000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
您需要添加 填充 所有这些闪存范围的规范,类似于...
FLASH_BANK0_SEC4 : origin = 0x084000, length = 0x001000, fill=0xabcd
替换该值 0xabcd 使用所需指令的操作码。
有关各项功能的 填充 请在 C28x 汇编工具手册 中搜索标题为 MEMORY 指令的子章节。 请了解 填充 会使生成的可执行文件变得非常大。
谢谢。此致、
-乔治