主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
你(们)好!
我们有一个定制电路板、可通过 DRV8300NRGER 控制两个 BLDC 电机。 电路板在 TMS320F28069MPZT 微控制器上运行。 我们能够使用同一微控制器(LAUNCHXL_F28069M)在 Launchpad 上成功编译并运行来自 TI MotorWare (v18)的实验项目 proj_lab01 (LED 切换)。 但是、尽管该项目会编译并加载到定制电路板上、但定制电路板上的 LED 切换引脚不会切换、而是保持高电平。 此外、当我们通过一个断点进入此行时、我们可以看到引脚正在切换-它只会在项目恢复时停止切换。 如果调试会话暂停,则会弹出一个额外的窗口,其中显示以下信息" 在地址"0x3ff787"处断开、没有可用的调试信息、或超出程序代码。 "
使用的 CCS 版本为12.50。 编译器的版本为 TI v22.6.0.LTS 。 链接器命令行为 F28069M_ram_lnk.cmd。 我们通过第三方工具加载项目、 XDS100v3 调试探针。 我们还验证了电源电压、它们都在允许的容差范围内。 请参阅随附的压缩项目、我们在会议期间使用了该项目。
谢谢你。
此致、
亚科夫